Es muy importante que los cables que van a estar sometidos a continuo movimiento se diseñen específicamente para poder soportar esas cargas dinámicas y evitar fallos inesperados.
Las averías de cables son el principal motivo de las paradas de producción. Esto es muy costoso ya que es un desperdicio de recursos, tiempo y esfuerzo requerido para reemplazarlos. Esto acaba provocando pérdidas en la producción y por consiguiente pérdidas económicas.
Para seleccionar el cable adecuado, primero debemos buscar un cable que cumpla con los requerimientos de tu aplicación.
Estos requerimientos son:
- el recorrido
- las dinámicas
- el rango de temperatura
- la presencia de aceite u otros químicos
- la exposición a la intemperie
- normativas que deben cumplir y por supuesto
- la estructura del cable (número de hilos y sección)
- las propiedades eléctricas
Es muy importante conocer los principales fallos que pueden aparecer en los cables para poder evitar cometer este tipo de errores a la hora de seleccionar el cable.
A continuación, hemos recopilado los 7 fallos de cable más comunes:
1) Pérdida de continuidad
Los conductores de cobre se pueden cortar o romper y por tanto provocar pérdidas de señal e incluso reducciones de sección en algunos tramos que pueden provocar incrementos de temperatura.
Esto es debido a que los conductores están trenzados con una dirección o ángulo de paso incorrectos y por tanto los conductores no pueden absorber las cargas mecánicas mientras se flexionan. Esta carga es transferida al cobre del interior, lo que hace que se rompan debido a una mayor carga de tracción.
2) Fallos en el aislamiento
Los daños en el aislamiento se producen cuando estos no están sujetos en el interior y debido al movimiento continuo van rozando los unos con los otros hasta el punto de desgastarse prematuramente generando posibles cortocircuitos.
3) Efecto tirabuzón
Este efecto es el más visual al deformarse mecánicamente el cable. El efecto tirabuzón se produce cuando en el interior del cable se producen fuerzas contrarias y empujan los conductores de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro debido a una fabricación no adecuada del cable, longitud de paso elevada, así como una construcción en capas en vez de grupos de varios conductores para evitar grandes elongaciones y compresiones de los conductores.
En el video puedes ver una simulación de dichos esfuerzos mecánicos causantes del efecto tirabuzón.
4) Desgaste del revestimiento exterior
El desgaste de la cubierta exterior del cable ocurre cuando los materiales utilizados para revestir el cable son demasiado blandos o bien no se ha utilizado el material suficiente para acabar el cable.
Para poder optimizar el grosor y el material de la cubierta del cable son necesarios ensayos bajo cargas dinámicas específicas en cadena portacables.
5) Roturas del revestimiento exterior
El revestimiento exterior de los cables se produce principalmente por los siguientes motivos:
Exposición a aceite o químicos: Si el cable no ha sido diseñado para trabajar en entorno con influencia de aceite, taladrina u otros compuestos este se hincha hasta el punto de cuartearse.
Trabajo a bajas temperaturas: Materiales como el PVC no son válidos para trabajar a temperaturas inferiores a los 5ºC en continuo movimiento en cadena portacables y cuando eso sucede el revestimiento exterior se rigidiza para posteriormente agrietarse.
Trabajo en radios extremadamente reducidos: Si el material de la cubierta exterior no es capaz de soportar los esfuerzos de elongación o compresión en su para por el radio de la cadena este acaba debilitándose hasta rajarse.
6) Roturas del apantallamiento
Las roturas del apantallamiento provocan un aumento de las interferencias electromagnéticos (EMC) así como posibles cortocircuitos.
Esta rotura de la pantalla es debido a que el ángulo de trenzado de la malla es demasiado corto y por consiguiente al flexionarse se expande y contrae de una forma no controlada hasta que acaba rompiendo por el desgaste continuo.
En el video podrán ver este efecto más detalladamente.
7) Errores de instalación
Todos los puntos anteriores para seleccionar un cable de calidad pueden quedar en nada si el cable no es instalado de forma correcta por la cadena portacables. Para una correcta instalación, aconsejamos seguir las siguientes recomendaciones:
Correcto desenrollado de los cables previo a su instalación
Este se debe realizar con la bobina de cable en forma vertical y no ha de entrar viciado.
Correcto paso del cable por el radio
El cable no ha de estar tocando ni el radio interior ni el radio exterior, sino que ha de caer de forma natural por el radio de la cadena portacables. Es importante también fijarlo en los extremos.
Correcta distribución en el interior de la cadena portacables
Los cables han de seguir unas normas de distanciamiento mínimo en la cadena portacables. También debe existir una correcta separación entre los cables, evitando colocar más de 2 cables en un mismo hueco.
Podrá encontrar información más detallada en el siguiente enlace (PDF).
Comprender estos 7 puntos es esencial para minimizar las paradas no planificadas. Reconocerlos al inicio del proceso de compra aumentará las probabilidades de adquirir un cable óptimo para su aplicación. Esto asegurará en última instancia que usted obtendrá la producción más eficiente posible, lo que le ahorrará tiempo y dinero a largo plazo.
Visite nuestra web si desea obtener más información sobre los cables flexibles chainflex® para movimiento.
Para evitar sustos puede calcular la vida útil de nuestros cables en nuestra herramienta online
My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any kind of help would be really appreciated!
For most up-to-date news you have to visit world-wide-web and on internet I found this web site as a most excellent web site for hottest updates.
Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my audience would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an email.
Thanks for sharing such a pleasant idea, paragraph is pleasant, thats why i have read it completely
There’s definately a great deal to know about this issue. I love all of the points you have made.
We stumbled over here by a different web address and thought I should check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to looking at your web page repeatedly.
Outstanding quest there. What occurred after? Take care!
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how could we communicate?
It’s very straightforward to find out any matter on web as compared to books, as I found this paragraph at this web page.
I have fun with, result in I found exactly what I used to be having a look for. You’ve ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye
Post writing is also a excitement, if you know afterward you can write or else it is complicated to write.
Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis. It’s always interesting to read through content from other writers and practice something from their sites.
Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely great. I actually like what you’ve acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart. I can not wait to read far more from you. This is actually a great web site.
I enjoy what you guys are up too. Such clever work and coverage! Keep up the amazing works guys I’ve added you guys to my own blogroll.
Saved as a favorite, I like your blog!
My family members all the time say that I am wasting my time here at net, however I know I am getting experience every day by reading thes good posts.
I believe this is among the such a lot vital info for me. And i am satisfied studying your article. However want to commentary on some normal issues, The web site taste is great, the articles is truly great : D. Excellent process, cheers
Great delivery. Great arguments. Keep up the good spirit.
You really make it seem really easy with your presentation however I to find this matter to be really something that I think I’d by no means understand. It sort of feels too complex and very large for me. I am taking a look forward for your next submit, I’ll attempt to get the hang of it!
Hi there I am so delighted I found your web site, I really found you by accident, while I was browsing on Bing for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thanks a lot for a remarkable post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the great job.
Paragraph writing is also a excitement, if you be familiar with afterward you can write if not it is complicated to write.
This article will assist the internet users for building up new webpage or even a blog from start to end.
I really love your blog.. Very nice colors & theme. Did you develop this site yourself? Please reply back as I’m looking to create my own personal site and would love to learn where you got this from or what the theme is called. Kudos!
This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your web site in my social networks!
I like the valuable info you supply in your articles. I will bookmark your weblog and take a look at again here regularly. I’m reasonably certain I’ll be told lots of new stuff right here! Good luck for the following!
I quite like reading a post that can make people think. Also, thanks for allowing me to comment!