Cómo alargar la vida útil de las cadenas portacables

La vida útil de las máquinas es el período en el que los sistemas y las máquinas están operativamente disponibles y pueden utilizarse sin tener que sustituir componentes o que se produzcan averías en las mismas. Uno de los aspectos más importantes de la máquina es el suministro de energía. Es necesario guiar la energía, los datos y las señales de forma segura de un lugar a otro. Tanto en máquinas herramienta como en sistemas de grúas… en caso de fallos de transmisión, los sistemas completos ya no reciben la energía necesaria. Esto puede afectar a la productividad y a los beneficios de una empresa. Por lo tanto, es importante que las cadenas portacables de las máquinas duren mucho tiempo.


Obtén más información sobre cómo aumentar la vida útil del sistema de suministro de energía


Prolonga la vida útil de las cadenas portacables en las máquinas

Consejo 1: Recopila datos básicos de la aplicación

Antes de comenzar a buscar el sistema de suministro de energía adecuado, primero debes recopilar todos los requisitos de aplicación necesarios. Éstos incluyen:

  • Tipología de cableado eléctrico y mangueras de fluidos que se guiarán
  • Parámetros de aplicación (velocidad de desplazamiento, aceleración)
  • Tipo de movimiento (horizontal, vertical, circular, movimiento 3D, etc.)
  • Condiciones de instalación (entorno de aplicación)
  • Temperatura de funcionamiento
  • Influencias medioambientales

Aumenta la vida útil de tu cadena portacables con un experto

Obtén asesoramiento profesional de forma fácil
y sin complicaciones y recibe una oferta sin compromiso.

Averiguar ahora

Consejo 2: Selección del sistema de suministro de energía

Los sistemas de suministro de energía se presentan en una amplia variedad de formas en la industria:

  • cadenas portacables de plástico
  • cadenas portacables de acero
  • enrollador de cable motorizado
  • sistemas de carriles electrificados (busbar)
  • sistemas de carros portacables (festoon o cortinero)

Para sistemas de suministro de energía fiables y duraderos, recomendamos el uso de cadenas portacables de plástico

Las cadenas portacables de plástico son modulares, estables, no dañan los cables, son ligeras, silenciosas y fáciles de instalar y mantener. Por regla general, las cadenas portacables tienen una vida útil de 10 años, incluso más. 

Las cadenas portacables de igus son probadas más de 10 mil millones de ciclos al año en nuestro propio laboratorio de ensayos en condiciones reales. Por lo tanto, podemos determinar exactamente cuánto tiempo puede estar en funcionamiento una cadena portacables.


Encuentra la cadena portacables adecuada con la predicción de vida útil


Ejemplo real: 20% más de estabilidad con la cadena E4Q

2 topes dispuestos verticalmente y 2 horizontales por eslabón de cadena garantizan una mayor estabilidad en la familia de cadenas E4Q, lo que permite longitudes más largas sin soportes o mayor peso adicional de cables y tubos en su interior. 20% más de estabilidad en comparación con la anterior familia E4.1.

20% más de estabilidad estructural con la familia E4Q
20% más de estabilidad estructural con la familia E4Q

Consejo 3: reglas de tendido para cables

Los cables suministran energía y datos a la máquina. Protegerlos es tarea de la cadena portacables. Con la correcta instalación de los cables en las cadenas portacables, se garantiza la máxima vida útil del suministro de energía. 

Es importante tener en cuenta las siguientes reglas:

  • Los cables deben colocarse rectos, sin torsión
  • Los cables deben colocarse de tal manera que puedan moverse libremente de forma individual en la dirección longitudinal
  • Los cables deben poder moverse libremente en el radio
  • Si se utilizan varios cables con diferentes diámetros, utiliza separadores interiores
  • En el caso de cables y tubos con materiales de revestimiento exterior diferente, se debe tener cuidado que no se toquen entre sí
  • Todos los cables deben estar libres de tensión en el punto fijo y en el móvil
Disposición correcta de los cables en las cadenas portacables
Disposición correcta de los cables en las cadenas portacables

Consejo 4: Utiliza el mantenimiento predictivo

El mantenimiento predictivo puede evitar el tiempo de parada no planificada de la máquina. Con nuestros sistemas de mantenimiento predictivo, integrados en cadenas portacables y cables es posible detectar anomalías antes de que se produzcan. De esta manera se evitan paradas no planificadas y se acortan los tiempos de reparación mediante una intervención programada.

Aumenta la vida útil de tu cadena portacables con un experto

Obtén asesoramiento profesional de forma fácil
y sin complicaciones y recibe una oferta sin compromiso.

Averiguar ahora

Caso de éxito: Más de 10 años en funcionamiento sin fallos

Sigue siendo un récord mundial de igus: la cadena portacables de plástico más larga del mundo con un recorrido de 615 m ha estado en uso durante más de 10 años sin fallos en la planta de energía de lignito en la República Checa.

Largas distancias de recorrido con cadenas portacables de plástico
Largas distancias de recorrido con cadenas portacables de plástico
nueva fabrica de igus en Colonia

Francisco Martínez, manager de robótica de igus

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top