Mi cojinete iglidur está desgastado por la parte exterior.
Los cojinetes con un desgaste imprevisto en el diámetro exterior o que producen daños en el agujero de la carcasa normalmente no cuentan con un montaje a presión con la suficiente fijación y, por , motivo por el que modifican la carcasa. Existen varias soluciones para este problema: escoger un material resistente a las temperaturas con un coeficiente bajo de expansión térmica, simplemente pegando el cojinete al agujero de la carcasa o modificando el contorno para evitar que gire gracias a un buen ajuste (función antirotación con un borde, un diámetro exterior angular o similar)