¿Cuál es la diferencia entre un cojinete y un rodamiento?
Un cojinete facilita el movimiento entre dos piezas mediante fricción y en cambio un rodamiento mediante rodadura.
Dependiendo de los requerimientos de cada aplicación se puede optar por una solución u otra:
- Los cojinetes de fricción se pueden utilizar en aplicaciones con todo tipo de cargas, velocidades medias, no requieren de lubricación lo que los hace ideales en entornos limpios o sin mantenimiento. No hacen ruido.
- Los rodamientos se utilizan donde es preciso alcanzar altas velocidades o se requiere una mínima fricción, por ejemplo en las ruedas de patines o de una bicicleta.
¿Tienes alguna duda?
Miguel Medina
PM impresión 3D
Contactar ahora