Optimización VAVE: valor añadido en automoción
La ingeniería de valor añadido VAVE es un método muy eficaz para optimizar la tecnología, los procesos y los costes. Su objetivo principal es conseguir ventajas competitivas.
La ingeniería de valor añadido VAVE es un método muy eficaz para optimizar la tecnología, los procesos y los costes. Su objetivo principal es conseguir ventajas competitivas.
Los asientos de automóvil han experimentado un enorme progreso tecnológico en los últimos años. Cada vez más opciones de ajuste electrónico se han abierto camino en los fabricantes de automóviles por medio de actuadores. Los sistemas de asientos deben ser ligeros, ofrecer el máximo confort y, al mismo tiempo, ser seguros. En un diseño …
La fabricación de camiones pesados en España no está en su mejor momento. Ya antes del inicio de la crisis sanitaria y económica iniciada a principios del 2020, se experimentaba un importante aumento de la venta de camiones de segunda mano, frente a una caída en la matriculación de vehículos nuevos. En España hay un …
Además de la palanca de control, ¿en qué otras aplicaciones usamos cojinetes? Read More »
Autor: Dirk Tietz ¿Qué es el empañamiento? En términos generales, el empañamiento se trata de la liberación de gases de piezas individuales que se condensan alrededor del componente. Normalmente, el efecto de empañamiento se asocia con espacios con calefacción. En estos sitios, el vapor se acumula en las superficies planas durante el periodo de calentamiento. …
Autor: Sebastian Bloechl ¿Qué es una biela de doble articulación? Se trata de una barra con posibilidad de conexión en ambos extremos, a los que se pueden insertar articulaciones angulares, pernos o bolas esféricas. Estas se conectan a los correspondientes componentes del vehículo. Normalmente, las bielas de doble articulación están hechas de acero o aluminio. …
Bielas de doble articulación para la industria del automóvil Read More »
¿Qué significa BSR? Los BSR (buzz, squeak and rattle), son todos los ruidos producidos por los componentes y ensamblajes en el automóvil. La prueba BSR, también llamada prueba de zumbido, chirrido y cascabeleo, es un método acústico de la industria automotriz que se utiliza para medir el volumen de estos ruidos. Consiste en simular …
¿Cómo reducen los cojinetes de fricción iglidur el ruido en los automóviles? Read More »