Tecnología de cojinetes

Armbar Atlas In.Gym.Neering

Atlas In Gym Neering matricula a igus en el fitness

Para conseguir un core más estable y mejorar el tono muscular cada vez más deportistas recurren al entrenamiento funcional que combina el entreno de varios músculos que trabajan a la vez durante los ejercicios. Existen muchos equipos para llevar a cabo entrenamientos funcionales. Till Nonhoff y su equipo de Atlas In Gym Neering se han …

Atlas In Gym Neering matricula a igus en el fitness Read More »

molde para el moldeo de piezas por soplado

Conoce la técnica del sobremoldeo y sus ventajas

El uso de componentes de plástico se ha vuelto cada vez más común en una amplia variedad de industrias debido a sus numerosas ventajas en términos de flexibilidad de diseño, resistencia, durabilidad y coste efectivo. La industria del automóvil, aeroespacial, electrónica, médica, alimentación son algunas de las que se benefician del moldeo de plástico para …

Conoce la técnica del sobremoldeo y sus ventajas Read More »

Componentes de igus en embotelladora_KHS_InnoPET_TriBlock(2)

Envasadora 3 en 1 para botellas de PET

El sector de máquinas de embotellado es muy competitivo, ya que existen muchas empresas fabricantes. La empresa KHS Group se encuentra entre los principales fabricantes de sistemas de embotellado y envasado en el sector de bebidas y alimentos líquidos a nivel mundial. Esta compañía con sede en Dortmund (Alemania) ofrece toda la gama de productos …

Envasadora 3 en 1 para botellas de PET Read More »

Sistemas de puesta a flote y recuperación LARS A-Frame con cojinetes iglidur_2

Sistemas de puesta a flote y recuperación LARS A-Frame

Lars A-Frame hidráulico con máxima libertad de movimiento CASO DE ÉXITO Lars A-Frame hidráulico con máxima libertad de movimiento El sistema de acoplamiento confiere al bastidor hidráulico en forma de A fabricado por Ship & Yacht Engineering Ltd. una amplitud de movimiento de 180° Durante años, Ship & Yacht Engineering Ltd. se ha especializado en …

Sistemas de puesta a flote y recuperación LARS A-Frame Read More »

Alcance de la huella de carbono en la empresa

Alcance de la huella de carbono en la empresa

El objetivo de reducir las emisiones de CO2 se ha instaurado dentro de muchas estrategias corporativas. También es algo urgentemente necesario, ya que las condiciones meteorológicas extremas de los últimos tiempos evidencian que el cambio climático hace tiempo que dejó de ser solo una teoría. Estamos ya en él, y la industria juega un papel determinante en su avance. …

Alcance de la huella de carbono en la empresa Read More »

Trenes de carga de mercancía

Piezas de recambio especiales para vagones

Los vagones de carga de mercancías pueden seguir funcionando hasta 30 o 40 años.  Durante los primeros años del vagón, conseguir recambios no es un problema. Pero ¿qué haces cuando el proveedor ha eliminado las piezas de repuesto de su catálogo o si la empresa ha cerrado? Repuestos de vagones de piezas estándar Para las piezas …

Piezas de recambio especiales para vagones Read More »

cojinetes para aviones aeronautica

Plásticos ignífugos para el interior de aviones, conforme a FAR 25.853

Un incendio a bordo de un avión es uno de los sucesos más graves que pueden ocurrir durante un vuelo. El fuego y el humo se propagan rápidamente por una cabina y pueden causar daños graves a los pasajeros. Dado que la seguridad de los viajeros es primordial, los materiales del interior de los aviones deben cumplir …

Plásticos ignífugos para el interior de aviones, conforme a FAR 25.853 Read More »

Mecanizado de cojinetes de deslizamiento

Mecanizado de cojinetes de fricción – que se debe tener en cuenta

Que aspectos debemos considerar al mecanizar cojinetes plásticos Si un eje debe ser guiado a través de dos cojinetes de fricción situados uno detrás del otro, a veces ni siquiera los mejores ajustes funcionan. ¿Qué podemos hacer? Mecanizar los cojinetes de fricción Mecanizado de cojinetes de fricción La necesidad de mecanizar cojinetes en los ”Kingpins” …

Mecanizado de cojinetes de fricción – que se debe tener en cuenta Read More »

Scroll to Top