Cables libres de halógenos: ¿Qué son? ¿Qué ventajas tienen?

← Todos los temas
¿Qué son los cables libres de halógenos?

Los cables libres de halógenos son aquellos que no están formados por ningún material halógeno, el nombre halógeno proviene del griego y significa “formador de sales” y engloba los elementos químicos que forman el grupo 17 de la tabla periódica:

  • Flúor (F)
  • Cloro (Cl)
  • Bromo (Br)
  • Yodo (I)
  • Astato (At)
  • Teneso (Ts)

Todos ellos son elementos tan reactivos que no se encuentran libres en la naturaleza, sino siempre mezclados, formando siempre sales y compuestos con otros elementos.

Cuando uno de estos elementos entra en combustión (se quema) produce una gran cantidad de humo espeso que contiene gases tóxicos y altamente corrosivos por lo tanto convierte a los cables con halógenos en un factor adicional de riesgo para las personas durante un incendio; entre los que se encuentra el PVC (cloruro de polivinilo) formado por carbono, hidrógeno y cloro.

Ventajas de los cables libres de halógenos

  • Emanan humos no opacos
  • Emiten gases menos tóxicos
  • No propagación del incendio (algunas versiones)
  • Baja emisión de humos (algunas versiones)

Buscador de cable libre de halógenos

Encuentra fácilmente el tipo de cable libre de halógenos que necesitas para tu máquina o aplicación gracias al buscador desarrollado por igus: ir al buscador

buscador de cable libre de halógenos

Cable libres de halógenos chainflex®

En igus® disponemos de varias clases de cables libres de halógenos:


Scroll to Top