¿Cómo afecta la radiación UV a los cojinetes de fricción?

← Todos los temas

La radiación ultravioleta afecta a la fuerza mecánica del plástico en función de la intensidad de la radiación y la duración de la exposición. Esta pregunta normalmente surge al relacionar el uso exterior de los cojinetes con la exposición al sol. Como los cojinetes de fricción están en escaso contacto con el sol una vez se han instalado, la exposición al sol y a la radicación UV raramente resulta suficiente como para afectar la estructura del cojinete de fricción de forma significativa. Los test correspondientes realizados en un dispositivo de exposición a la intemperie en el laboratorio de pruebas igus han mostrado que el rendimiento de los cojinetes de fricción no se ve afectado por este aspecto. Sin embargo, las superficies expuestas al sol y a la radiación UV pueden decolorarse. —¿La radiación UV de tu cojinete de fricción excede los requisitos de protección ante luz solar porque trabajas con radiación ultravioleta artificial, por ejemplo? Contáctanos, estaremos encantados de asesorarte personalmente.

Scroll to Top