¿Cómo conecto un controlador de motores de corriente continua con un eje lineal?
En este vídeo se muestran los pasos más importantes para conectar un controlador de motores D3 para motores de corriente continua a un módulo lineal o un eje lineal a un motor de corriente continua. E independientemente de si la guía lineal se opera con un husillo o una correa dentada.
Consejo: Aquellos que quieran saber y leer más sobre el funcionamiento del controlador de motores D3 para motores de corriente continua, aquí pueden consultar el manual completo.