¿Cómo puedo saber la dirección IP de un controlador de motores D1?

← Todos los temas
¿Cómo conocer la dirección IP del controlador D1 igus?

Para conocer la IP de su controlador D1 igus solo tiene que conectar a él el cable de red, a continuación aparecerán en la pantalla las siglas “IP” seguidas de los dígitos y puntos de separación que componen la dirección. Puede verlo en el vídeo a continuación.

La seña de identidad de un sistema de controlador de motores paso a paso y de corriente continua moderno es la facilidad de uso. Pero antes del fácil funcionamiento viene la conexión igual de fácil con el controlador de motores dryve D1. No se necesita ningún software, solo hay que introducir la IP del D1 en el navegador y listo. En el siguiente vídeo queda totalmente comprobado.

Consejo: Aquellos que quieran saber y leer más sobre el funcionamiento del controlador de motores dryve D1, aquí encontrarán el manual completo.

Scroll to Top