¿Cuál es la función de los cojinetes plásticos en una cadena portacables?

← Todos los temas

En cada conexión de los eslabones hay un cojinete para el movimiento pivotante fabricado con plástico triboptimizado y libre de mantenimiento. El cojinete iglidur de igus asegura que el desgaste en estas «articulaciones» de la cadena portacables se mantenga al mínimo y que la vida útil aumente de manera significativa. En la serie P4.1 de igus, que se ha utilizado en largas carreras, el cojinete de igus incrementa hasta 10 veces la vida útil. Por la experiencia en ambas áreas de productos (sistemas de cadenas portacables y tecnología de cojinetes) y la investigación de nuevos compuestos plásticos, las dos competencias centrales de igus se fusionaron para que la seguridad y la disponibilidad de la planta pudieran aumentar significativamente para el usuario de la cadena portacables P4.1. De esta manera, las grúas de los puertos, por ejemplo, pueden alcanzar una vida útil de más de 15 años o la correspondiente a 20 000 horas sin apenas mantenimiento y ofreciendo una gran fiabilidad.

Scroll to Top