¿Cuáles son las tolerancias recomendadas para los cojinetes lineales iglidur?

← Todos los temas

La tolerancia del eje debe ser de H9 y la del agujero de la carcasa, de H7. Después de acoplarse a presión, el diámetro interior del cojinete lineal se ajusta solo a E10 (o F10 o D11, en función del material). La holgura resultante es necesaria para la compensación de la absorción de humedad y la dilatación térmica, la cual es indispensable en el caso del plástico.

Scroll to Top