¿Cuándo se utilizan terminales de montaje oscilantes y cuándo fijos?

← Todos los temas

Los terminales de montaje estándar son los oscilantes. En las conexiones pivotantes se produce un movimiento oscilante entre el terminal de montaje y el primer eslabón de la cadena. Los terminales de montaje fijos se utilizan en aplicaciones verticales invertidas y se crea una conexión fija entre el primer eslabón de la cadena y el terminal de montaje, lo que evita que la cadena portacables se balancee. También se puede hacer una conexión atornillada adicional en las aplicaciones sometidas a mucho estrés.

Cadena portacables de instalación vertical
Scroll to Top