¿Existe algún dispositivo para monitorizar el estado de los cables?

← Todos los temas

igus ofrece tres sensores (CF.Q, CF.D y CF.P) para los cables chainflex.

CF.Q es el sensor para las especificaciones eléctricas de los cables chainflex

  • Sirve para la prevención de fallos y funciona sin necesidad de un módulo adicional
  • Indica si se producen cambios en las propiedades eléctricas
  • En caso de fallo, se informa con un “NO hay contacto” o un mensaje
Sensor CF.Q de igus
Cadena portacables con el sensor CF.Q

El CF.D es el sensor que mide la calidad de transmisión de los cables de bus Ethernet

  • También sirve para la prevención de fallos y debería utilizarse sin módulo adicional
  • No se necesitan cables de medición gracias al sensor
  • Las pérdidas de paquetes de datos se detectan con antelación y se emite un mensaje
Sensor CF.D de igus
Gráfico del sensor CF.D

El CF.P mide las fuerzas de tracción que actúan sobre los cables en las cadenas portacables

  • Mide las fuerzas directamente en el sistema de alivio de tensión
  • En caso de fuerzas excesivas, apaga la máquina mediante el contacto NC
Sensor CF.P de igus
Gráfico del sensor CF.P
Scroll to Top