Guías lineales con dispositivo de frenado

← Todos los temas

Rápido, más rápido, lejos y más lejos. Una gran durabilidad, una gran eficacia y unos tiempos de parada cortos son unos requisitos fundamentales para las guías lineales. Pero no siempre es así. También existen guías lineales capaces de cosas completamente diferentes: guías con un movimiento lento a propósito, guías que quedan fijas en una posición independientemente de si están montadas en posición horizontal o vertical, etc.

El ajuste de las guías lineales también debe ser silencioso y suave, es decir, sin vibraciones y sin perder fijación. El objetivo es que el ajuste siempre pueda llevarse a cabo sin irregularidades y con una fuerza definida, pero sin que se produzca el efecto «stick-slip», un movimiento espontáneo que ocurre mientras dos objetos se deslizan uno sobre el otro. La guía (con sistema de frenado o muelle pretensado) debe permanecer fija en una posición esté donde esté: en asientos/reposacabezas, sistemas de medición o cámaras y sensores. Descubre la serie stop-motion, que cuenta con estas propiedades y permite definir las fuerzas de desplazamiento, aquí:

 

 

Scroll to Top