¿Las cadenas portacables son compatibles con la industria 4.0?

← Todos los temas

Con el fin de digitalizar procesos, cada vez más usuarios integran las máquinas y los sistemas al Internet de las cosas, hecho que facilita las tareas de mantenimiento. Hasta ahora, los técnicos de servicio tenían que inspeccionar miles de componentes in situ y con regularidad. Un trabajo que requiere mucho tiempo y que puede llevar errores consigo, ya que es fácil que se pasen por alto pequeños defectos. La alternativa en la era de la industria 4.0 es el uso de sensores interconectados que transmiten de forma continua el estado de las piezas a un ordenador.

«smart plastics» utilizados por un proveedor austríaco de componentes automovilísticos

Las cadenas portacables de igus están listas para la era de la digitalización. Entre otras cosas, la empresa ha desarollado un sistema de detección de roturas llamado EC.B. Consiste en un cable de plástico que se extiende dentro de la cadena portacables y el módulo en línea ICOM. Si se daña, el sistema avisa al usuario, que puede realizar un mantenimiento proactivo, antes de que haya un fallo en el sistema.

Scroll to Top