Las ventajas del montaje de un cojinete lineal separable

← Todos los temas

Como alternativa a los rodamientos de bolas con lubricantes existen los elementos de deslizamiento autolubricados y limpios. Los dos tipos cilíndricos tienen alturas de instalación idénticas y se pueden instalar en cualquier carcasa lineal. El montaje en la carcasa también es idéntica en ambos cojinetes. Al contar con una carcasa divisible, el reemplazo del cojinete se puede hacer sin desmontar completamente el eje y reduce el tiempo de instalación.

  1. Primero, se quita la arandela de ajuste de la carcasa lineal.
  2. El elemento de deslizamiento se empuja hacia afuera y las dos mitades del cojinete se retiran.
  3. El nuevo elemento deslizante se engancha alrededor del eje y se inserta en ambas mitades del cojinete, por lo que está asegurado axial y radialmente.
  4. A continuación, el cojinete se empuja hacia el interior de la carcasa y se fija con la arandela de ajuste.

Así es como se hace:

Scroll to Top