¿Los cojinetes de fricción iglidur pueden montarse a presión en un agujero plástico? ¿Qué debo tener en cuenta?

← Todos los temas

Los cojinetes iglidur® pueden insertarse a presión en agujeros plásticos sin problemas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los cojinetes iglidur® se fijan en su posición a presión dentro del agujero una vez han sido instalados. El hecho que el plástico experimenta una mayor expansión térmica o un incremento del tamaño debido a la humedad comparado con el metal hace que el agujero se dilate antes de que el cojinete muera; esto hace que el cojinete pierda la fijación y salte del agujero, lo que, sin embargo, también puede contraerse en relación con el cojinete de fricción. Como consecuencia de esto, el diámetro interior del cojinete aumenta y este queda bloqueado en el eje.

Scroll to Top