Mi cojinete deslizante se ha quedado atascado en el eje. ¿Qué hago?

← Todos los temas

El bloqueo de los cojinetes de deslizamiento puede deberse a diferentes motivos, por ejemplo, que los agujeros presenten una tolerancia insuficiente, hecho que provoca la compresión de los cojinetes y, por tanto, la reducción del diámetro interior. Otra de las causas frecuentes es que queden rebabas en el agujero. Si el cojinete se acopla a presión sin delicadeza, es posible que queden pequeños restos de material entre el agujero y el cojinete y que dañen el cojinete. La expansión o contracción del material como consecuencia de los efectos de las temperaturas puntuales y continuas también puede producir que el cojinete se atasque. En este caso, es importante prestar especial atención a los materiales que se utilizan, las tolerancias permitidas y, en caso de ser necesario, aumentar la holgura o utilizar otros materiales.

Scroll to Top