Mi cojinete lineal tiene una holgura demasiado alta/baja o presenta desviaciones dimensionales

← Todos los temas

En el caso de los cojinetes lineales iglidur, la holgura adecuada para el cojinete se ajusta automáticamente a no ser que se desee lo contrario. Por ejemplo, en el caso que se trate de un producto especial hecho a medida después de acoplarse a presión. La holgura resulta de la tolerancia del cojinete lineal (E10, F10 o D11, en función del material) y la tolerancia del eje, que debería ser de h9. En el marco de la inspección de calidad de igus, los cojinetes lineales se montan a presión en una carcasa con una tolerancia H7 con la ayuda de un pasador de calibración.

Causas frecuentes de las desviaciones dimensionales y la holgura del cojinete:

–    Un agujero en la carcasa/un eje con la tolerancia incorrecta o producida de forma inadecuada

–    Rebabas en el agujero de la carcasa

–    mediciones efectuadas con instrumentos de medición inadecuados (por ejemplo , un pie de rey)

–    absorción de la humedad (en el caso de materiales con una alta absorción de humedad)

–    deformación como consecuencia de unas temperaturas excesivamente altas que superan las máximas recomendadas

¿Siguen habiendo desviaciones? Contáctanos, estaremos encantados de asesorarte.

Scroll to Top