¿Por qué hay dos especificaciones para la sección de los conductores eléctricos?

← Todos los temas

En los cables eléctricos se distingue entre la sección transversal nominal y la sección transversal geométrica.

La sección transversal nominal de un cable se define como la sección transversal eléctricamente efectiva del conductor a 20 °C y se especifica en DIN VDE 0298-4. Por lo tanto, especifica el amperaje con el que se puede cargar el cable. La información se da en mm².

La sección transversal geométrica de un cable describe las dimensiones reales y también se especifica en mm². 

El área se puede calcular usando la fórmula A = π * r².

 

En igus usamos la sección transversal nominal.

Dado que ambas áreas se refieren a información diferente en sus valores, es decir, la corriente y el área física, el tamaño de un mismo conductor puede diferir porque depende del material conductor y de la conductancia.

 


Cables flexibles con garantía, chainflex de igus

Enrique Garate_ PM chainflex España

¿Tienes alguna duda?

Enrique Gárate

PM Chainflex®


Contactar ahora


tienda-online


online-tool-chainflex

Scroll to Top