¿Por qué la vida útil de un cojinete depende en gran medida del material del eje?

← Todos los temas

En el caso de los cojinetes de fricción, el eje se mueve continuamente y, a la vez, está en contacto con la superficie del cojinete. Por tanto, las características del eje son importantes tanto para la vida útil del sistema como para el cojinete de fricción. Teniendo en cuenta que las propiedades de los materiales para cojinetes pueden adaptarse a los ejes de forma muy eficaz, cambiar el material del eje a menudo tiene un efecto positivo. Por ejemplo, las superficies endurecidas o con la profundidad de rugosidad adecuada (de entre 0,2 µm y 0,4 µm aproximadamente) mejoran considerablemente la resistencia al desgaste. Además, el desgaste siempre debería producirse en el cojinete y no en el eje, cuyo precio a menudo es mucho más elevado. Una buena selección de los materiales (eje endurecido y plástico blando) puede garantizarlo. El sistema experto iglidur® es muy intuitivo y puede calcular fácilmente las ventajas que se obtendrían al cambiar el material del cojinete y del eje.

Scroll to Top