¿Por qué los conductores se trenzan por grupos?

← Todos los temas

Los cables con filamentos trenzados por capas, 7 o más conductores y una sección del conductor de > 1 mm², son especialmente vulnerables en largos recorridos, ya que

sufren el llamado «efecto tirabuzón». Este conlleva efectos perjudiciales para toda la estructura del cable y se pueden producir roturas.

El trenzado en grupos evita que se produzca este efecto. Los grupos de conductores con filamentos anteriormente trenzados y un mínimo de 3  conductores, están trenzados en un paso corto alrededor de un elemento central de descarga de tracción. De esta forma, las fuerzas y efectos descritos anteriormente quedan compensados.

Scroll to Top