¿Qué ejes debo utilizar para los cojinetes iglidur?

← Todos los temas

Existen materiales iglidur para prácticamente cualquier tipo de eje , que se caracterizan por una alta resistencia al desgaste, lo que significa que tienen una larga vida útil, independientemente de si se trata de un compuesto de aluminio, de acero endurecido o de fibras de carbono. Con la ayuda del sistema experto iglidur  podrás encontrar la mejor combinación con la máxima comodidad. La superficie del eje no debe ser excesivamente suave. Desde igus® recomendamos una rugosidad media de 0,2 a 0,4 µm. La tolerancia idónea para el diámetro exterior del eje es de h9.

Scroll to Top