¿Qué es el TPE y qué aporta a los cables/conductores?

← Todos los temas

El TPE es la abreviatura en inglés de “‘thermoplastic elastomers” (elastómeros termoplásticos o “cauchos termoplásticos”) y son una clase de materiales con características termoplásticas que tienen el comportamiento elástico del caucho y la procesabilidad de termoplásticos.

Son materiales flexibles que pueden estirarse repetidamente al doble de su tamaño en condiciones ambientales estándares, pudiendo volver a su tamaño original cuando se dejan de ejercer las fuerzas.

 

  1. Aportación del TPE a los cables (revestimiento exterior):
  • Resistencia a la radiación UV
  • Rango de temperatura de -55ºC a 100ºC
  • Alcanzar radios pequeños
  • Altamente resistente a impactos a muy bajas temperaturas.
  • Resistente a la mayoría de los productos químicos y limpiadores.
  1. Aportación del TPE a los conductores (aislamiento):
  • Permiten alcanzar una mayor intensidad con una sección de conductor inferior, estos parámetros no aparecen en el REBT y en la siguiente tabla lo comparamos con el aislamiento en PVC.

  • En caso de temperaturas diferentes a los 30ºC o bien para más de 5 conductores cargados estás serían las tablas con los factores de corrección.

Cables chainflex® con revestimiento en TPE

Cables chainflex® con aislamiento en TPE:

 

Scroll to Top