¿Qué material debo usar en entornos radioactivos?

← Todos los temas

La resistencia a la radiación de los cables depende principalmente de la estructura molecular de los materiales que se utilicen y más aún de la longitud de sus cadenas moleculares.

 

Por lo tanto, los cables PUR son generalmente más adecuados que los cables TPE o PVC.

 

Las propiedades de resistencia del poliuretano (PUR) son superiores a las de la mayoría de los demás plásticos, pero no se recomienda su uso en una aplicación con más de 1.000 Mrad.

 

Sin más información sobre el tipo de radiación (rayos alfa, beta o gamma) es difícil garantizar los cables en dichas aplicaciones.

 

Por lo tanto, sólo podemos proporcionar una declaración general sobre la resistencia a la radiación, es decir, la posible dosis absorbida:

 

  • PVC: No podemos usar este material
  • TPE: Es posible utilizar este revestimiento, pero la dosis máxima es de 100 Mrad
  • PUR: Es posible utilizar este revestimiento, pero la dosis máxima es de 1.000 Mrad

 

Materiales chainflex®

Scroll to Top