¿Qué ventajas ofrece el tornillo sin fin?

← Todos los temas

Un tornillo sin fin (o husillo) es un elemento, generalmente metálico, utilizado para transmitir movimiento entre ejes.

tuerca de plástico técnico dryspin

En combinación con una tuerca permite convertir un movimiento de rotación en un desplazamiento lineal.

engranaje por impresión 3d de igus

En cambio, si se combina con un engranaje – la transmisión es la de un movimiento de rotación de un eje a otro.

¿Ventajas de los husillos sin fin?

Pueden lograr una gran reducción de la velocidad en el mínimo espacio ya que su relación de transmisión es muy baja.

Ventajas de tuercas plásticas para tornillos sin fin

La ventaja de utilizar materiales plásticos tanto en tuercas para husillo como en engranajes sinfín, es que permiten un funcionamiento en seco sin lubricación. Esto supone un importante ahorro de costes económicos y de mantenimiento, a la par que posibilita el uso de estas soluciones en entornos que requieren de un mayor control de limpieza.

husillos para tuercas dryspin
Scroll to Top