¿Son ergonómicas las guías lineales?

← Todos los temas

Una guía lineal permite mover algo desde un punto A a un punto B. ¿Está relacionado con la ergonomía? La respuesta es sí. Mecanismos de regulación de altura en escritorios para trabajar de forma más saludable tanto sentado como de pie, sistemas de ajuste de la inclinación del respaldo para una buena sujeción de la columna al estar sentado, ajuste del reposacabezas para una mayor seguridad y sistemas de regulación de la pantalla para mejorar la postura. Con las guías curvas, los controles de las cabinas de conductores (tractores, grúas, trenes, etc.) pueden ajustarse para lograr una postura óptima. Esto proporciona una mayor seguridad operativa y fiabilidad para el usuario a la vez que garantiza un entorno más seguro. Además, proporciona otras ventajas ergonómicas, por ejemplo, la eliminación del riesgo de contaminación y de olores desagradables provocados por aceites, grasas y lubricantes, así como un funcionamiento silencioso garantizado de la guía directa al puesto de trabajo y un aumento de la concentración y seguridad del trabajador. El sistema de guiado lineal de perfil W de igus permiten el guiado ly en curva para un diseño con la mayor libertad posible. Asimismo, otra de las mayores ventajas de este guías lineales de perfil W es su fácil manejo.

Para raíles en curva en un cuadrante, semicírculo o círculo completo

DRL_PROD_WK-10-30_variants_1.jpeg
Scroll to Top