Sustitución del elemento de deslizamiento en el raíl en 30 segundos

← Todos los temas

Uno de los componentes más sensacionales de la guía lineal drylin® W es el cojinete W200UMA de fácil sustitución. Con este tipo de cojinete, el elemento de deslizamiento puede reemplazarse directamente en el riel. No es necesario desmontar ni la carcasa ni el carro ni el módulo lineal ni el robot Delta. Los cuatro cojinetes pueden sustituirse en un tiempo récord y el sistema puede volver a ponerse en marcha en menos de dos minutos. No existe ninguna otra solución con un tiempo de inactividad tan reducido como este. La carcasa y la tapa se reutilizan.

  1. La tapa se abre haciendo palanca con un destornillador. Funciona como un saliente de fijación/resalte de centrado.
  2. Utiliza la herramienta de desmontaje para empujar el elemento de deslizamiento hacia fuera de la carcasa.
  3. Desmonta el elemento de deslizamiento del raíl.
  4. Eclipa el nuevo elemento de deslizamiento y utiliza la herramienta de montaje para empujarlo hacia el interior de la carcasa.
  5. Presiona la tapa para que se fije en su sitio y listo.

Así es como se hace con un cojinete y un carro lineal:

Instrucciones de montaje:

https://www.igus.es/info/linear-guides-drylin-w-overview

Scroll to Top